Other Parts Discussed in Thread: PMP41042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP41042 工具与软件:
在参考设计中、PMP41042 TI 选择使用了 CKG57NC0G2E304J500JH MLCC、该器件在170kHz-380kHz 频率下的电压会超过120V p-p。
我有一个关于 Max 的问题。 TDK 提供的上述 MLCC 规范中的允许电压参数表明、在170kHz 最大允许电压约为55V p-p 时、我无法找到任何提供上述规范且符合设计要求的 MLCC。 我是否遗漏了一些内容、或者 TI 是否包含在制造商推荐规范之外工作的器件?
我具体说的是 C4、C6、C7等