This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41042:与 MLCC 最大值有关的可靠性问题 CLLLC 次级侧上允许的电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1414157/pmp41042-reliability-question-in-regards-to-mlcc-max-allowable-voltage-on-the-secondary-side-of-clllc

器件型号:PMP41042

工具与软件:

在参考设计中、PMP41042 TI 选择使用了 CKG57NC0G2E304J500JH MLCC、该器件在170kHz-380kHz 频率下的电压会超过120V p-p。

我有一个关于 Max 的问题。 TDK 提供的上述 MLCC 规范中的允许电压参数表明、在170kHz 最大允许电压约为55V p-p 时、我无法找到任何提供上述规范且符合设计要求的 MLCC。 我是否遗漏了一些内容、或者 TI 是否包含在制造商推荐规范之外工作的器件?  

我具体说的是 C4、C6、C7等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edvard

    我们在这些电容器上测试了电压、电压在电压限制(51V@ 3kW、400Vin、48Vo、155kHz)和放电模式(59V @ 3kW、48Vin、400Vo 155kHz)范围内。  随着频率增加、谐振回路电流将减小、电容器电压也将降低。 因此最好对设计进行仿真并验证电压和电流应力。

    此致、