This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:可以在仿真之前指定输出格式吗?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1411669/pspice-for-ti-is-there-any-way-you-can-specify-the-output-format-prior-to-the-simulation

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、团队成员:

请告知我下面的问题。

我想在单独的图框中显示多条仿真曲线。

默认情况下、所有曲线均显示在图框中。

我可以手动将这些曲线拆分为单独的图框。

但是、这是一项耗时的任务。

所以、我想在每个图表框中显示曲线、而不需要进行此类手动调整。  

您可以在仿真之前指定输出格式吗?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita:

    您可以保存仿真配置文件、其中包括绘制设置。  

    遗憾的是、您仍然需要进行首次设置。

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt185/sszt185.pdf?ts = 1726082657872&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPSPICE-FOR-TI

    但是、之后、您可以根据需要加载具有绘图功能的系统配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯 David San、

    感谢您的意见。

    请允许我再问一个问题。

    仿真完成后、我在不同的图框中分离迹线、

    但是、我找不到将此类配置保存在配置文件中的方法。

    如果您能建议我将设置保存到文件中的过程、我将不胜感激。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita-San:

    很抱歉耽误你的时间。

    您可以编辑您的仿真配置文件。

    "PSpice"->"Edit Simulation Profile"

    或者

    在 Probe Window (探测窗口)下、您可以选择在系统配置打开时显示 ProE Window (ProE 窗口)。 您可以选择"Show Last Plot"

    如果您查看仿真结果、则可以打开一个输出文件。 您还可以将其他结果附加到仿真中(允许您堆叠多个运行以比较结果)。

    让我们看看这些建议是否有助于加载常用图视图。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯 David San、

    非常感谢。

    我明白了。

    Mita