工具与软件:
大家好、团队成员:
请告知我下面的问题。
我想在单独的图框中显示多条仿真曲线。
默认情况下、所有曲线均显示在图框中。
我可以手动将这些曲线拆分为单独的图框。
但是、这是一项耗时的任务。
所以、我想在每个图表框中显示曲线、而不需要进行此类手动调整。
您可以在仿真之前指定输出格式吗?
Mita
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
请告知我下面的问题。
我想在单独的图框中显示多条仿真曲线。
默认情况下、所有曲线均显示在图框中。
我可以手动将这些曲线拆分为单独的图框。
但是、这是一项耗时的任务。
所以、我想在每个图表框中显示曲线、而不需要进行此类手动调整。
您可以在仿真之前指定输出格式吗?
Mita
尊敬的 Mita:
您可以保存仿真配置文件、其中包括绘制设置。
遗憾的是、您仍然需要进行首次设置。
但是、之后、您可以根据需要加载具有绘图功能的系统配置。
尊敬的 Mita-San:
很抱歉耽误你的时间。
您可以编辑您的仿真配置文件。
"PSpice"->"Edit Simulation Profile"
或者

在 Probe Window (探测窗口)下、您可以选择在系统配置打开时显示 ProE Window (ProE 窗口)。 您可以选择"Show Last Plot"
如果您查看仿真结果、则可以打开一个输出文件。 您还可以将其他结果附加到仿真中(允许您堆叠多个运行以比较结果)。
让我们看看这些建议是否有助于加载常用图视图。
David