This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:为什么 COM 和 MOSFET 源连接在一起?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1416155/tida-01605-why-are-com-and-mosfet-source-connected-together

器件型号:TIDA-01605

工具与软件:

您好!

我对 TIDA-01605原理图有疑问、其中 COMA 和 MOSFET 源极 S1连接在一起。 与梳状和源极 S2相同。 下图是来自 原理图的屏幕截图

据我所知、COMA 是+15Vdc 和-4Vdc 轨之间的中点、并且为0V。 然而、拉电流不必为0V。 例如、在 H 桥中、上部开关源将位于中点(0V 至 GND)、但下部开关将位于负直流母线至 GND。

请您说明一下吗? 提前感谢您。

Mb