This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:BMS 设计

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, TIDA-010208, BQ76972, TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1407641/tida-010208-bms-design

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件: BQ76972、 TIDA-010247、 XCSD19536KTT、CSD19536KTT

工具与软件:

您好!  
因为我们正在使用 BQ76972 IC 并参考 TIDA-010208、对 BMS 系统进行设计。  

任何人都可以帮助我们解决下面的一些问题!  
1.对于一个数量的 MOSFET、怎么判断需要多少个 MOSFET 进行充电和放电?  
对于我们的应用、我们将使用~40V 电池、充电电流为~45A、放电电流约为90A。
您能帮助提供有关此方面的任何计算或问题吗?  
2.对于 DSG 信号,这是可以理解的, Q28将提供 PACK+在门口打开,但谁能帮助确定 Q29及其配套电路的应用是什么?  

此致!
UMANG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    请在下面查看我的答案:

    1. 在设计保护 FET 电路时、应考虑热应力和电压应力。 您的电池组电压为40V、最大连续电流为~90A。 因此您可能需要>80V 的 Vds MOS、并根据您选择的 Rdson 计算导通损耗。  
    2.  这是反向保护电路、您可以在 https://www.ti.com/lit/an/sluaa09a/sluaa09a.pdf?ts = 1725266468701&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76952%253FkeyMatch%253DBQ76952%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DGPN-ALT 上找到更多详细信息 

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kian
    感谢您的回答、sluaao9a 是一本很好的读物。  

    根据图5.1、在单个 CHG 和 DSG 引脚上连接了12个 FET。  
    您是否建议使用任何 MOSFET 驱动器 IC 或 BQ76972 IC 的引脚足以驱动 所有 MOSFET?  

    此外、我们将使用 BQ7697202器件、根据数据表、它将附带 REG1 LDO 配置为3.3VDC @ 45mA、
    因此、当 BAT 引脚的电源电压为12V 至40V 时、它将在 REG1引脚上提供3.3VDC。 我们不必对此进行任何配置。 这是正确的解释吗?   

    此致!  
    Umang Butani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    [报价 userid="545539" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1407641/tida-010208-bms-design/5390928 #5390928"]
    根据图5.1、在单个 CHG 和 DSG 引脚上连接了12个 FET。  
    您是否建议使用任何 MOSFET 驱动器 IC 或 BQ76972 IC 的引脚足以驱动 所有 MOSFET?  [报价]

    它基于您选择的 MOSFET 的 CISS。 我们曾经测试过8*9600pf IC、并且只使用了 BQ76972 MOSFET 的引脚。 但应添加一些电路以实现快速导通。 请参阅 TIDA-010247。

    [报价 userid="545539" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1407641/tida-010208-bms-design/5390928 #5390928"]
    此外、我们将使用 BQ7697202器件、根据数据表、它将附带 REG1 LDO 配置为3.3VDC @ 45mA、
    因此、当 BAT 引脚的电源电压为12V 至40V 时、它将在 REG1引脚上提供3.3VDC。 我们不必对此进行任何配置。 这是正确的解释吗?   [报价]

    正确。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kian:  
    感谢您的快速响应、  

    由于我们计划相同地为每个通道使用8个 xCSD19536KTT FET、您是否建议为 CHG 和 DSG 引脚添加这些类型的快速导通电路?  
    此外、如果我们必须添加驱动器配置、您会推荐任何驱动器部件或系列?

    谢谢!  
    UMANG.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    如果使用8*CSD19536KTT、建议使用此电路。

    关于栅极驱动器、我认为可以使用隔离式栅极驱动器。 您可以在此处找到类似的问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372378/ucc23511-q1-using-isolated-gate-driver-to-drive-fet-s-in-high-side-back-to-back-configuration?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=back%252525252520to%252525252520back%252525252520FET# 

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kian:  

    您能帮助我们提供电流检测电阻 计算 指南吗?  

    根据数据表、SRP 和 SRN 处的最大差分电压最高只能达到1.8V。  
    在此基础上、   
    V = 1.8V、IC 引脚上的差分电压  

    I = 90A、最大放电电流

    结果将是 R = V/I ~ 0.02 Ω 和 P ~ 162W?  

    我在 这里乱搞! 您能不能指导我们正确计算 Rsens 值?   

    此致、  
    Umang Butani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    很抱歉这么晚才回复。 我上周在时计上。

    您不必考虑 SRN/SRP 引脚上的最大电压。 最大值表明了它可以承受的瞬态电压。  

    建议的范围为:

    但当需要较大的放电电流时、我们不使用满量程。 您应通过公式 P=I^2 * R 计算功率。如果您需要90A 的最大放电电流、则可能需要根据热设计选择0.3-0.5m Ω 分流电阻。 它将产生2.43-4瓦的功率损耗、并还可以保证良好的精度。

    BRS

    Kian