主题中讨论的其他器件: PMP23069
工具与软件:
您好!
我正在尝试使用高通量 C058894A2HT19内核(AWG18的46个 Turns )从轻负载启动 PMP23338(使用霍尔传感器),用于升压电感器(如 PMP23338的测试报告所述)
但是、当在高压线路(230VAC)下进行负载测试时、当我们达到输出电流达到7.75A (Po = 2.95kW)的更高负载时、电感器电流波形在峰值时开始失真、而电感器开始产生噪声:

(230V 高压线输入电压下的电感器电流 IL、7.75A)
此外、我受伤了60匝、然后在输出电流为8.7安培(Po = 3.3kW)时出现了类似的行为

(230V 高压线输入下的输入电流 Iin_rms、7.75A)
C058894A2HT19上的导通次数达到3.6kW (9.4A、电感器电流波形失真)
目前、电路板的 EMI 部分短路(未填充)、是否会影响 PFC 电感器的这些电流波形/行为?
此致、