This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:较高负载条件下的输入电流失真

Guru**** 2929230 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338, PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1411462/pmp23338-input-current-distortion-at-higher-loads

器件型号:PMP23338
主题中讨论的其他器件: PMP23069

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用高通量 C058894A2HT19内核(AWG18的46个 Turns )从轻负载启动 PMP23338(使用霍尔传感器),用于升压电感器(如 PMP23338的测试报告所述)

但是、当在高压线路(230VAC)下进行负载测试时、当我们达到输出电流达到7.75A (Po = 2.95kW)的更高负载时、电感器电流波形在峰值时开始失真、而电感器开始产生噪声:

(230V 高压线输入电压下的电感器电流 IL、7.75A)

此外、我受伤了60匝、然后在输出电流为8.7安培(Po = 3.3kW)时出现了类似的行为

(230V 高压线输入下的输入电流 Iin_rms、7.75A)

 C058894A2HT19上的导通次数达到3.6kW (9.4A、电感器电流波形失真)

目前、电路板的 EMI 部分短路(未填充)、是否会影响 PFC 电感器的这些电流波形/行为?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SJZ,你好,我要求原来的设计师看看延迟.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJZ:

    由于您更改了电感器、电感器会变为另一 PFC、因此您需要重新调整控制环路。 原始电感器具有44匝。 为何您将 EMI 短路?  

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bosheng、

    我首先尝试了44匝的相同电感器设计、电感器波形开始失真、Iout 大约为7.7A (上一答复中附带的波形)、而且电感器开始产生噪声。

    增加匝数(60Turns)后、它开始在更高的负载下失真(Iout 约为8.7安培)

    EMI 部分被短接、因为我们仍然没有共模扼流圈、因为它们是来自脉冲的定制器件。

    如果您可以帮助了解 CMC 的设计细节(使用的核心和转数)、我将尝试自己进行。

    另外、您能否确认缺少 EMI 滤波器是否会导致此类问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EMI 滤波器会影响电流波形。 原 PMP23338板应随附完整的 EMI 滤波器和升压电感器、且应在3.6KW 下正常工作。 如果您更改了任何功率级硬件、则需要重新调整控制环路。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入、一旦布置了 CMC、我将尝试使用完整的 EMI 滤波器对其进行测试(在这种情况下无需重新调整)

    -然而我在 CCS 中从 PMP23338的 main.syscfg 页面运行补偿设计器时也遇到了问题。

    而补偿设计器在 PMP23069等其他设计中正确运行/打开。

    -同时"TTPLPFC_ac_curRMS_sensed_Amps"表达式不会在代码运行和测试电路板时实时更新:

    如何解决这些问题?



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "TTPLPFC_ac_curRMS_sensed_Amps"被定义、但不在代码中使用。 我将请一位专家回答"补偿设计器"的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据设计指南  Avg_Hz、代码中使用的"TTPLPFC_ac_curRMS_sensed_Amps "和"TTPLPFC_acFreescar"

    在发布之前是否更改了代码? 如果是、如何重新启用它们?

    -您能告诉我在哪里可以找到 calibration.xlsx 文件的电子式电表测试吗?

    -除了安装 R104电阻器之外,使用小型升压级测试 PFC 所需的硬件/固件方面是否有任何其他更改?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这3个变量是从之前的工程中复制的、但从未在该 PMP23338工程中使用。 设计指南的第5.5.2节包含了电表校准过程、无需  calibration.xlsx。 您能告诉我 PMP23338电路板在哪里吗? 对于我们发出的每个 PMP23338、它都是一个完整 的电路板(包括完整的小型升压)以及即插即用。 如果您没有更改硬件和代码、小型增压装置应该可以工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!

    您能告诉我为了获得这3个变量而对 PMP23338的固件进行了哪些更改吗? 由于电表测试校准的一个步骤提到:

    "注意 Expression Window 中 TTPLPFC_ac_volRms_sensed_Volts_avg 和 TTPLPFC_ac_curRms_sensed_Amps_avg 的读数、并在 Excel 工作表中输入"

     

    网站上没有 PMP23338的购买选项、因此我已借助可用的设计文件(布局、BOM 等)构建了该电路板。 未安装 EMI、因为我们尚未获取 CMC (因为它们是 Pulse 的定制器件)

    并且尚未安装 Baby Boost 电路、因为设计指南中提到"在此版本中不包含 Baby Boost 功能"

    如果您能帮助我获得完整电路板的操作、那将非常好!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是2个不同的变量、名称不同。  

    您在哪里看到 "此发行版中未包括婴儿期增压功能"? 您可能拥有旧版本、您可以访问 TI 网站下载最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以针对 PMP23338实时检查以下变量:"TTPLPFC_AC_curRMS_sensed_Amps" 和"TTPLPFC_powerfactor"  

    还有任何关于补偿设计器错误的更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这2个变量在 PMP23338中未使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    您能告诉我应联系谁以获取 PMP23338板吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该评估板将于11月底上市、届时您可以从 TI 网站购买