This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054 PWM_EN

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1418043/tida-010054-tida-010054-pwm_en

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

大家好、我来看看 TIDA-010054的运行情况。 我将通过实验来验证该操作、我写入的目的是询问 PWM_EN 信号是如何工作的。 如果您能告诉我 F280049控制卡是如何使用 TIDA-010054的初始模型工作的、以及应来自控制卡的58引脚的 PWM_EN 信号的哪个部分被控制、我将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    感谢您的咨询。
    PWEM_EN 信号用于启用 PWM 缓冲器。 请参阅 原理图第5页或以下片段:

    左侧的信号来自控制卡、右侧的缓冲信号进入栅极驱动器。

    TIDA-010054的最新版本仅支持 F2800 3. 9C.  

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不是要提供原理图、而是想了解 PWM_EN 处于开启状态以及在代码上实现了哪种算法。 具体而言、F280039c 上有 PWM 使能代码、但我无法在我之前下载的 F280049c 代码上找到 PWM 使能信号的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在 F280039C 代码中、我们只需在需要开始切换时启用信号。 这意味着在 DAB_clearTrip 设置为后、将调用函数 DAB_HAL_setPWMEnableGPIO ()、从而将输出设置为高电平并启用 GPIO 缓冲器。
    F280049C 的代码不再受支持、将不能用于最新的硬件。  一般来说、行为应该相同、但请参阅 F280039C 的新软件。

    此致、

    Andreas