工具与软件:
大家好、我来看看 TIDA-010054的运行情况。 我将通过实验来验证该操作、我写入的目的是询问 PWM_EN 信号是如何工作的。 如果您能告诉我 F280049控制卡是如何使用 TIDA-010054的初始模型工作的、以及应来自控制卡的58引脚的 PWM_EN 信号的哪个部分被控制、我将非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我来看看 TIDA-010054的运行情况。 我将通过实验来验证该操作、我写入的目的是询问 PWM_EN 信号是如何工作的。 如果您能告诉我 F280049控制卡是如何使用 TIDA-010054的初始模型工作的、以及应来自控制卡的58引脚的 PWM_EN 信号的哪个部分被控制、我将非常感谢。
您好!
在 F280039C 代码中、我们只需在需要开始切换时启用信号。 这意味着在 DAB_clearTrip 设置为后、将调用函数 DAB_HAL_setPWMEnableGPIO ()、从而将输出设置为高电平并启用 GPIO 缓冲器。
F280049C 的代码不再受支持、将不能用于最新的硬件。 一般来说、行为应该相同、但请参阅 F280039C 的新软件。
此致、
Andreas