This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:LMZ14203:关于使能端的理解阐述 Ω

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1417509/lmz14203-lmz14203

器件型号:LMZ14203

工具与软件:

1:这个en的这一端接入负电压那一侧与直接接地有什么区别?μ s

2:正电压是与1.2V的基准电源作比较、负电压由于是芯片的GND接入负压输出端、所以是1.2V的基准源与负电压串联、实际上就是(5 μ A-5+1.2V)。是这样理解的?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请将您的问题翻译成英语。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:将 EN 的这一端连接到负电压侧与直接接地之间有何区别?

    2:将正电压和1.2V 作为参考电源、负电压连接到芯片 GND 的负电压输出端、所以1.2V 参考源串联到负电压、实际上就是-5+1.2V。 这是你对它的理解吗?

    3:为什么芯片手动写如果正电压大于参考电压就可以工作、但不清楚地写出来负电压输出使能端大于(参考电压+负压输出)就可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    更改 EN 分压器的较低连接将更改阈值、因为该阈值是 EN 引脚的基准

    以器件的 GND 为基准;即-GND VOUT。

    2.如果相对于系统接地测量 FB 节点、则会测量-5V+1.2V。

    3.我不确定我是否理解你的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!