This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31236:初级侧栅极驱动器输入/输出信号的 LPF 元件选择

Guru**** 2835145 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31236, UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1419127/pmp31236-lpf-component-selection-for-gate-driver-input-output-signals-on-primary-side

器件型号:PMP31236
Thread 中讨论的其他器件: UCC5880-Q1

工具与软件:

尊敬的  Gaurav:

请在下面帮助我们的客户查询。

我参考的是适用于 HybridPACK 驱动 IGBT 模块的 PMP31236栅极驱动器参考设计。 您能帮助我了解栅极驱动器引脚的截止频率(LPF)选择、特别是关于向微控制器发送或从微控制器接收的信号的选择吗?

我附上了一个电路的屏幕截图、用一个红圈标记组件 LPF、这是我要探究的主题、供大家参考。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛先生、您好!

    我基本上复制了 UCC5880 EVM 原理图中的这一部分。 我将此问题分配给产品线。

    此致

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛先生、您好!

    UCC5880-Q1数据表的应用和实施部分实际上提供了一个范围、根据观测牵引逆变器系统的经验和知识、这些值是典型的建议值。 这些 RC 滤波器应根据在引脚上观察到的噪声进行设计、并且需要设计适当的滤波器。

    如果这能回答您的问题、请单击绿色按钮。 如果没有、请随时提出更多问题。

    此致!

    Pratik