This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:Webench 电源设计器带来怪异的结果

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1420939/tps55288-weird-results-with-webench-power-designer

器件型号:TPS55288

工具与软件:

我使用以下参数指定了 PS

输入电压:10至16V

输出电压:12.5V

输出电流:2A

选择最高效率、50°C 环境温度、使用陶瓷电容器。

启动仿真返回以下结果。 注意输出电压和电流

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    时间仅为1.2ms、所以我预计仿真会直接显示具有电阻负载的转换器软启动。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte。

    我尝试重现我的步骤、并了解到该设计在我设置的参数下不稳定。 出于某种原因、我漏掉了 Webench 警告。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴您发现了问题。 如果您 有 更多问题、我们的器件专家可以提供 进一步的帮助。

    此致

    Yezi