This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要支持来识别我的 pmp11302 layoutdesign 中的潜在问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1424269/need-support-in-identifying-potential-issue-in-my-pmp11302-layoutdesign

器件型号:PMP11302
Thread 中讨论的其他器件: PMP

工具与软件:

您好!

我已经附上了 EN55011 B 类测试的两个波形

第二个在峰值线上具有14dB 裕度、这是从 pmp11302 evk 板获得的结果。

第一个参数是针对我的设计中实现或集成的相同 pmp11302方案获得的裕度。

与 EVK 相比、在我的实际设计中观察低频区域噪声的可能原因是什么?

与 EVK 相比、我实际上看到低频区域的完整波形向当前设计的限制转变。

请大家多谈一点。

Amal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    感谢您联系我们。

    这里的差分噪声可能很高。 您是否已确保布局与 PMP 设计相同。 原因之一可能是开关环路。 您能否检查一下、这两者之间是否有不同?

    此致、

    Harish