请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP11302 Thread 中讨论的其他器件: PMP
工具与软件:
您好!
我已经附上了 EN55011 B 类测试的两个波形
第二个在峰值线上具有14dB 裕度、这是从 pmp11302 evk 板获得的结果。
第一个参数是针对我的设计中实现或集成的相同 pmp11302方案获得的裕度。
与 EVK 相比、在我的实际设计中观察低频区域噪声的可能原因是什么?
与 EVK 相比、我实际上看到低频区域的完整波形向当前设计的限制转变。
请大家多谈一点。


Amal