This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:有关使用 THS4551的 TINA-TI 中仿真设置和结果的一些问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1425030/tina-ti-some-questions-to-simulation-setting-and-results-in-tina-ti-using-ths4551

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件:THS4551

工具与软件:

嗨、团队:

我使用 THS4551通过以下电路运行了仿真、我发现某些设置可能会影响仿真结果。

为了简化讨论、我使用了一个简单的电路、它 不是我们测量的真实电路。 我只想知道仿真中的正确设置以及 可以相信的结果、然后我可以将 仿真拟合到 我在测量中看到的结果。  请注意、"Cload"表示到了输出(C2、C3)的负载电容。

  下面列出了一些陈述和问题。

报表1:合并顺序

默认顺序为2。 直到将 Order 设置为 ORDER=6之后、才会看到任何 Cload 值的振荡。

声明2: 振荡的直流电平和输出范围

对于单端输出(ARMS 之一、VOUT Cload +或 VOUT -)、如果 Cload = 100pF、则直流电平为1.5V、输出范围为-0.5V~+3V;如果 Cload = 50nF、则直流电平为 0V、输出范围为-12V~+12V。

但是、THS4551的电源仅为0V~+3V、这在 Cload = 50nF 时是不合理的。

语句3:扫描时间

即使设置相同、如果将扫描时间设置为不同的值、结果也可能不同。

(例如:Cload 和 Order 设置是固定的。 更改扫描时间可能会导致 发生或未发生振荡。)

那么、我的问题是:

Q1: 为了使一切合理、仿真中的正确设置是什么?

Q2:是否存在扫描时间的经验法则? 或者、我可以在哪里设置仿真中的最短时间阶跃?

谢谢!

Lester Liao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lester、 德州仪器(TI)不提供 TINA 软件支持。 如有疑问或需要帮助、请联系 DesignSoft: https://www.tina.com/#。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tatiana、那里提供了 TI 版本的 TINA TINA-TI、对吧?  www.ti.com/.../TINA-TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有、但 Designsoft 仍支持这一特性。 他们的支持团队通常很快、你应该不会有任何问题。