主题中讨论的其他器件:THS4551、
工具与软件:
嗨、团队:
我使用 THS4551通过以下电路运行了仿真、我发现某些设置可能会影响仿真结果。
为了简化讨论、我使用了一个简单的电路、它 不是我们测量的真实电路。 我只想知道仿真中的正确设置以及 可以相信的结果、然后我可以将 仿真拟合到 我在测量中看到的结果。 请注意、"Cload"表示到了输出(C2、C3)的负载电容。
下面列出了一些陈述和问题。

报表1:合并顺序
默认顺序为2。 直到将 Order 设置为 ORDER=6之后、才会看到任何 Cload 值的振荡。

声明2: 振荡的直流电平和输出范围
对于单端输出(ARMS 之一、VOUT Cload +或 VOUT -)、如果 Cload = 100pF、则直流电平为1.5V、输出范围为-0.5V~+3V;如果 Cload = 50nF、则直流电平为 0V、输出范围为-12V~+12V。
但是、THS4551的电源仅为0V~+3V、这在 Cload = 50nF 时是不合理的。


语句3:扫描时间
即使设置相同、如果将扫描时间设置为不同的值、结果也可能不同。
(例如:Cload 和 Order 设置是固定的。 更改扫描时间可能会导致 发生或未发生振荡。)

那么、我的问题是:
Q1: 为了使一切合理、仿真中的正确设置是什么?
Q2:是否存在扫描时间的经验法则? 或者、我可以在哪里设置仿真中的最短时间阶跃?
谢谢!
Lester Liao