This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:PSpice 仿真

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1424658/tps63900-pspice-simulation

器件型号:TPS63900

工具与软件:

您好、TI 团队:

我使用  ti 主页的模型: https://www.ti.com/de/lit/zip/slvmdc0e2e.ti.com/.../schaltplan_5F00_2.pdf

当我启动仿真时、我在 VOUT 得到0V。 我不明白我的仿真为什么不起作用。 您能帮我解决这个问题吗?

亚历山大·赫伯的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Korrektur vor the schaltplan_2.pdfe2e.ti.com/.../schaltplan_5F00_21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    我没有看到您的 CFG 引脚有任何电阻器。 请检查。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    当我使用配置电阻器时、会显示错误消息。 我应该跳过它、就像: (+) PSPICE-FOR-TI:TPS69300具有零输出电压-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    很抱歉、我的软件崩溃了、我需要有一天时间来修复、会在软件准备就绪后尝试使用仿真文件。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的理解、请期待我的团队在周一回复。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexander:

    感谢您的耐心。

    我运行仿真文件、从我这边看来一切都很好。 屏幕截图如下所示。

    您能检查一下后面的项目吗?

    • 定义在仿真中删除的参数?
    • 在您的仿真设置中、关于数据保存的设置是什么? 初始设置为启动后300 μ s、则开始300 μ s 内没有数据。 请检查

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    这不是我所期望的功能。 我需要像这样的芬克图:

    问题:《Dattesheet TPS63900》第29页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    哦、抱歉、该函数尚未在此模型中构建。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你