《主题中讨论的其他器件:TSW14J50EVM》、、 AFE58JD48
工具与软件:
你好
我已将 TSW14J50EVM 连接到 AFE58JD48EVM 。
我可以从 HDSC Pro 对波形进行采样 (版本5.20) 但触发选项不起作用。
触发选项的配置如下:

我将一个3.3V 100ns 宽触发脉冲馈送到 TRIG_IN SMA 连接器、但捕获无法开始。 HDSC 持续显示"已触发但未响应我的触发。


选择"Trigger mode enable"和"ARM on next capture button press"并点击"Generate trigger"后、HSDC 会等待一段时间、并显示"No trigger occurred"。

我尝试了以下配置、但都失败了 :
AFE58JD48_Custom_PLL_MODE_40x_No Demod_Sub、
固件 AFE58JD48.ini
请告诉我、若要使外部触发器正常工作、需要采取哪些措施