This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1429586/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

PSpice for TI 安装失败-按照说明运行 \\tools\bin\Pspicexplorersrvr.exe /regserver 未解决此问题。

在未看到此错误的情况下无法打开参考或新设计(OrCAD 安装错误)- 此 TT 附带的屏幕截图。

非常感谢任何帮助-这是我第一次(也是唯一一次)安装此应用程序。

Mike Steele

质心公司

Plainview NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我以前没见过这种情况。 祝贺。

    我将把它提交给 Cadence 以获得进一步的支持。

    同时、我也为大家准备了几项行动。

    首先、请发布 cdsPspiceTIlog.txt 文件。 它可以在%appdata%\Cadences\PSpiceTIInstall 上找到。 %appdata%是快捷方式。 我的路径如下所示: C:\Users\a0187457\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall

    第二、 您是否可以尝试设置以下环境变量以了解您是否可以收集一些附加信息? 该文件可能为空。

    DS_LIC_QA_TEST 环境变量
    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave -感谢您对此的帮助-但是 您列出的路径中没有文件 cdsPspiceTIlog.txt 文件。  我看到的唯一文件是 C:\Cadence\PSpiceTI\data\defaults (无外部)、is_options.txt、msbase_is_env.txt、msbase_is_ini.txt、msbase_is_menu.txt、 msbase_is_reg.txt 和 msbase_is_self.txt。  看起来该工具在立即重新启动之后不会出现该错误。  不过、我已经创建了一个简单的原理图、无法创建仿真配置文件。  随附了错误的屏幕截图。

    任何想法-再次感谢您的帮助。

    Mike Steele

    质心公司

    Plainview NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在搜索浏览器中键入%appdata%时会出现什么情况?

    您能向我展示显示的文件结构吗?

    是否有 Cadence 文件夹?

    另外、您可以将文件名放在搜索栏中、即 cdsPspiceTIlog.txt 吗? 您的计算机在哪里可以找到该文件?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 C:\Cadence 下的文件结构 -  

    它在 C 卷的任何位置都找不到 cdsPspiceTIlog.txt 文件:

    Mike Steele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装似乎没有正确进行。

    是否可以卸载(添加/删除程序)、重新引导、然后重新安装。  

    之后、请检查 C:\Users\中是否有 Cadence 文件夹 \Roaming

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave -您完全正确-重新安装似乎可以解决问题-我现在可以打开项目/仿真、而不存在任何明显的与应用程序相关的问题-感谢您的助手。