This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:TIDA-010042中的 DCM 模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1430504/tida-010042-dcm-mode-in-tida-010042

器件型号:TIDA-010042

工具与软件:

您好!

我想知道 TI 如何在基于 TIDA-010042 MOSFET 的参考设计中选择 DEM 模式电流。 根据理论、 当输出电流低于或等于临界 电流(即电感纹波电流的一半)时、我们应该进入 DEM 模式。 因此、对于20A 最大输出、如果我们将纹波电流取为最大输出电流的0.2倍、则一半的电感器纹波电流将约为2A。 但在参考代码中、如果电池电流低于0.3A、则选择 DEM 模式、该值小于理论值。

此致、

Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    我认为您是对的、基于电感值、输入/输出电压等选择关键电流。

    代码中可能存在错误。 我不确定设计人员是如何选择该值的。

    但最重要的是、请通过实验验证计算值。

    谢谢!

    此致!

    Bowen