请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010042 工具与软件:
您好!
我想知道 TI 如何在基于 TIDA-010042 MOSFET 的参考设计中选择 DEM 模式电流。 根据理论、 当输出电流低于或等于临界 电流(即电感纹波电流的一半)时、我们应该进入 DEM 模式。 因此、对于20A 最大输出、如果我们将纹波电流取为最大输出电流的0.2倍、则一半的电感器纹波电流将约为2A。 但在参考代码中、如果电池电流低于0.3A、则选择 DEM 模式、该值小于理论值。
此致、
Cyril