This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:LM51561-Q1详细3D 模型

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1429279/lm51561-q1-lm51561-q1-detailed-3d-model

器件型号:LM51561-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前正在寻找一个详细的3D 模型、其中包括裸片、键合线和引线框等内部元件。 虽然我已经下载了一个 STEP 模型、但它只包含外壳和引线。

为了进行热仿真并准确地提取结至电路板(JB)和结至外壳(JC)值、我还需要一个更全面的模型、其中包括材料规格。

如果您能获得一个详细的模型,并能分享它和必要的材料信息,我将非常感谢。

感谢您的帮助。

此致、
Nitesh Chodankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    感谢您的咨询。

    我将检查我们是否可以提供这样的模型。

    我会在下周开始给您回复。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    不幸的是、我们没有提供这样的模式。

    此致

    Moritz