This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2341:[IEC] 12kW 设计

Guru**** 2693445 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1428121/pmp23421-iec-12kw-design

器件型号:PMP23421

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望设计一个 具有 PMP23421功能的12kW 标准充放电产品。

我看到我们的 PMP23421可支持高达8.1kW 的(六相)放电应用。

如果客户将放电阶段平行于九个阶段、您认为它可以支持12kW 应用吗?

客户想要研究并参考 PMP23421设计、您认为客户会面临哪些设计挑战?

谢谢!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:
    尚不能为 PMP23421并行工作。 基本上、它应该以并行的方式达到12KW x 9相。 但是、要达到12KW、每相功率要提升到2KW、并联6相功率会更好。

    此致、

    Richard