This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:隔离电阻测量的模拟值错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1430818/tida-010232-analog-value-error-for-isolation-resistance-measurement

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

你(们)好  

我将使用 TIDA-010232板来计算 PE 和345VDC 总线之间的隔离电阻。 测量的隔离电阻具有较高的误差值、如下所述。

使用设计指南文档中的以下公式18计算了 Vp 和 Vn。

在找到 Vp 和 Vn 后、我在设计指南文档的公式13和14中使用了这些值

DC+和 PE 以及 DC-和 PE 之间实际使用的 Risop 和 Rison 分别为20K、但是通过使用上述给定的公式、我得到的 Risop 为48K。 通过分析公式18、我假设为了获得20K 的 Risop、VinADC 值必须为2.08VDC、但我要在 TIDA 板卡 J5的引脚6处测得的 VinADC 电压为2.343VDC。

我要求了解为什么会出现此类偏差以及如何解决这些偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。  
    您是正确的、如果 SP 闭合、ADC 输入端的预期电压为2.08V。
    当 SN 闭合时、ADC 上的预期电压为1.21V。  


    为了找出问题的根本原因、我 认为这是检查信号链上电压的最简单方法。
    我建议对图1-5和图1-6中所示的等效电路进行仿真、并检查测量值中的电压与仿真中的电压之间的差异。

    要检查的电压为:

    - VP 和 VinAMC 当 SP 关闭时,
    -当 SN 关闭时 VN 和 VinAMC。


     在 RisoN 且 RisoP = 20k 的对称场景中、预计 VN 为-150V、VP 预计为+150V、 而 VinAMC 预计为264mV 和-264mV。

    此致、

    Andreas