This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:VGS 电压似乎低、器件升温。

Guru**** 2928610 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1432568/ucc24624-vgs-voltage-seems-low-and-device-heating-up

器件型号:UCC24624

工具与软件:

您好!

我有一个 LLC 电路、开关频率为250kHz、输出电压为12V。我在不同负载下(轻负载下的突发模式、600W 和960W)对其进行了测试。 我注意到 Vgs 小于预期值(约11V)、并且控制器随着负载增加开始变热。 此外、开关似乎在预期之前关闭。 按照下图所示的电路和测量结果进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么数字是,你有帖子不能显示.  他们传达了一个信息、TI 无法查看这些联系人。   您是否能够以其他格式重新发布它们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照下图进行操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了你们的波形、栅极驱动似乎工作正常。

    栅极驱动器电压的电平由 FET VDS 上的电压控制。   

    当 VDS 上的电压低于 VTHVGON (-265mV)时、FET 将导通、并具有10.9V (VGhi)的最大驱动电压。  

    栅极驱动器将继续在 VGhi 处驱动栅极、直到 IDs*Rdson =-50mV。  此处、将改变栅极电压以保持整个 VDS 为50mV。  如果无法长期保持这种状态、当满足 VTHVGOFF 阈值时、FET 将关断。  请参考下图。  

    如果您的控制器很可能正在升温、它将驱动至很大的栅极电容。

    IC 耗散的功率为 IDD*FSW VDD = Qg。

    更像是您的 FET 栅极电容过大、或者您要使用单个栅极 SR 控制器驱动多个 FET。

    使用多个 SR 驱动器应该有助于减少发热。  如果您并联使用多个 SR、请考虑在每个 SR FET 上放置和 FET 驱动器。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、正如您在图中看到的、Vgs 不超过8V。 此外、与原理图一样、该双控制器仅驱动2个 FET。 这是 FET 的栅极电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能希望检查 VDD?  

    为了 驱动 VG 至10.8V 、VDD 需要高于10.8V

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了数据表测试参数、在指定和 测量栅极参数时将 VDD 设置为12V。

    因此、只要 VDD 使用12V 或更高的电压驱动、栅极驱动器就应该能够实现10.8V

    请注意、需要在 UCC24624的 VG 引脚(而不是您所驱动的 FET 的栅极)测量电压。

    此致、