This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:TIDA-01487 -特斯拉实现隔离式 CAN 和集成 CAN 节点

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1433625/tida-01487-tida-01487---tesla-implementing-isolated-can-and-integrate-a-can-node

器件型号:TIDA-01487

工具与软件:

客户 正在研究实施隔离式 CAN 总线中继器、如此处所述: https://www.ti.com/tool/TIDA-01487#applications

他们想知道如何最好地将 CAN 节点器件集成到隔离式中继器中、如下所示

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahaf:

    感谢您的提问。 根据我的理解、您打算在网络中添加一个 CAN 控制器-这是正确的吗? 原则上、您只需要在 CAN 控制器上添加一个 CAN 收发器(例如 TCAN1042)、并将其连接到 CAN_H/CAN_L 引脚。  

    如果添加这样的 CAN 控制器不是你的计划:-)然后请提供一些更详细的说明,你想实现什么。

    谢谢、此致、

     Thomas