This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020065:固件/源代码

Guru**** 2588565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1423752/tida-020065-firmware-source-code

器件型号:TIDA-020065

工具与软件:

您拥有构建该工具所需的全部资源、包括光绘文件、但没有固件/源代码。 我们怎样才能得到一个这样的副本,以便我们可以评估芯片组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟、我们深表歉意。 我们的团队目前没有计划在 TI.com 上发布设计软件。 如果您联系的是 FAE 或销售代表、可以告诉他们联系我吗? 我可以向他们提供软件、然后他们可以转发给您。 否则,我不能不幸地提供它。

    这是此设计的逻辑流程图。

    此致!

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、因此接下来的问题是:我们如何找到一个 FAE 来帮助我们获取源代码/固件以安装到评估单元中? 在澳大利亚有一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 似乎没有支持澳大利亚的 FAE。 那么、我们如何与 FAE 联系呢? 您能不能将软件发送到我的电子邮件地址 andrew.maclaurin@allieddata.com.au 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrew、

    那么您是对的。 我们目前还没有涵盖您公司的 FAE。 我正在与一些内部人员交谈、看看我们有哪些选项可以将软件发送给您。 我会考虑直接发送给您、但我试图澄清这是否违反了 TI 政策。

    此致!

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrew、

    我目前计划将软件上传到 TI 安全资源上。 完成后、即可下载该软件。 请在1周内完成此过程。

    感谢您的耐心等待、

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只是检查一下上载到安全网站是如何进行的?

    另外、 我们一直尝试获取的 TPS12130QDGXRQ1可能不可用。 是否有任何样品可以在任何地方获得?

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrew、  

    还在努力将其发布到 TI 资源上。 这是我第一次使用此系统、对于延迟、我们深表歉意。

    在哪里查找 TPS12130QDGXRQ1样片? 在 TI.com 上、我可以看到有供应。 是否尝试获取 PTPS12130QDGXRQ1?

    此致!

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     这是我们在观察时看到的情况  

    当我执行订购的人员尝试提出一个问题...这是他们收到的信息:

    您好 Allied Data Systems, Greetings! 感谢您联系德州仪器(TI)支持中心。 感谢您有兴趣购买 TI 产品。 我很高兴地通知您、我们在 TI.com 上提供了定价信息。 访问我们的网站并搜索您所需的器件、以查看定价信息。 如果需要对此请求进行任何具体说明、请在接下来的5天内回复此电子邮件、并在系统关闭案例之前告知我。 此致、Josephine YasayTexas Instruments |客户支持中心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrew、

    我想通过电子邮件进行此次讨论。

    您个人资料上的销售电子邮件是否是一封好邮件?  

    只是想得到一个地址、以便我们可以将样片发运给您。

    此致!

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、sales@allieddata.com.au 或 andrew.maclaurin@allieddata.com.au 都可以为我效劳...

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此讨论发送到电子邮件

    -大卫