This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1 TI P Spice 仿真错误

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1431089/lm25143-q1-lm25143-q1-ti-p-spice-simulation-error

器件型号:LM25143-Q1

工具与软件:

您好!

我在 TI P Spice 中模拟了 LM25143-Q1以实现交错式两相运行。 但我的仿真正在运行、但 HO2和 LO2中没有出现脉冲。 HO1和 LO1具有脉冲、输出可提供为13V。 我的输入为14V 至15.5V。  

MODE……已连接至 VDD

FB1 -连接分压器电路以设置输出

FB2-连接至 AGND

SS1和 SS2短接并与 SS 电容器连接

OUT1和 OUT 短接。

DITH……连接到 GND。 连接电容器会在仿真中产生误差

DEMB--已连接到 VDD

EN1、EN2 -连接到5V

请提供解决此问题的任何建议。

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    这可能与初始条件或仿真设置有关。 请尝试使用我们的产品页面 https://www.ti.com/product/LM25143-Q1上的 PSpice 模型进行仿真

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的答复。 我已经使用了相同的文件、并按照我的单路输出2相转换器进行了修改。 第二个通道最初会开启和关闭、第一个通道正在工作。 可能是一些初始条件问题、但我必须考虑哪些因素才能遵循初始条件。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    不要放置部件列表中的第二个通道、而是尝试复制粘贴第一个通道。 这应该考虑到初始条件。

    此致、

    Rahil。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你。 我在 TI 参考原理图中看到过两个仿真页面、例如启动和稳态。 我必须遵循哪一个?

    在原理图中、根据建议、将 FB1连接到分压器、将13V 和 FB2连接到 GND。之后、我刚刚尝试将 FB2短接到 FB1而不是 GND、这一次两个通道都提供脉冲、但脉冲不正确。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    使用稳态会跳过仿真的启动部分

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清、我将使用稳态进行仿真、目前我 已经使用了启动。  

    您能否确认、对于可变电压的两相操作、FB2的连接是什么、无论是需要接地还是通过 FB1短接。 FB1与分压器相连。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经用稳态进行了仿真、但问题仍然存在、第二个通道未为 MOSFET 提供任何脉冲。 Chanel-1工作正常。

    e2e.ti.com/.../LM25143-Simu_5F00_scheme.pdf

    电路原理图供您参考。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    FB2的连接方式与 FB1不同、具体取决于您希望的输出方式。 请确保每个相位上的节点名称在仿真中不同。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    是的、我也遵循了与上述相同的步骤、我用分压器设置13V 输出、根据两相操作的数据表、FB2连接到 GND。

    此致

    Rayees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    我已经试过、但通道2无法正常工作、您能否查看我的仿真文件以了解问题。 我可以向您共享该仿真文件。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    进一步仿真。 我已经观察到、如果我通过设置13V 使2个单独的输出正常工作、但如果 我在2相仿真模式下运行、仿真不工作。 我觉得这可能是一个模式问题。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    为了澄清、双路13V 输出在仿真上运行良好、但单路输出却不运行?  

    您可以向我发送您的 PSpice 文件吗?  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当针对双路输出进行仿真时、两个通道都在工作、我曾尝试过像5V、3、3V 和13V 这两种通道。 但是、当我将输出短路并以单输出交错运行时、第二个通道不提供任何栅极波形。

    我看到的另一个问题是、当我在低于规格的条件下运行时、栅极波形中出现了一些问题、  

    输入15V 或16V、输出13V (每个输出)、独立通道输出电流30A

    以下是我观察到的波形、

    您可以看到这些脉冲不相等。

    这会是什么问题。

    MODE 连接至 GND

    VDD

    DEMB-- VDD

    e2e.ti.com/.../2-PHASE-Buck-13V-Scheme.pdf

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    根据我进一步的分析、以下是观察结果、

    模拟为双路输出(两通道5V 输出)-工作正常 (FB1和 FB2连接到 GND)

    模拟为 Daul 输出(两通道5V 输出)-它工作(连接分压器电阻使5V 输出)

    模拟为双路输出(通道1 5V 和通道2 13V 输出、分频器)--脉冲不正确、其重叠、

    观察了如下所示的13V 通道的栅极波形、其他通道正常。

    观察到低于10V 的波形正常、10V 和高于10V 的波形与上面的波形类似。

    在两相模式下通过短接两个输出、5V 输出正常、10V 及以上通道2脉冲不可用、通道1脉冲如下所示。

    通道2如下所示、

    请帮助我找出问题。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我将对此进行探讨、然后回复给您。

    此致、

    Rahil