This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:谁可以提供 PMP22650上带实际接口的 EVB 原理图?

Guru**** 2908050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1428631/pmp22650-who-can-provide-the-schematic-diagram-of-the-evb-with-the-actual-interface-on-pmp22650

器件型号:PMP22650
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28388D

工具与软件:

据说 PMP22650与 TMS320F28388D-EVB 对接、但在检查 TMS320F28388D-EVB 的接口照片后、很明显、照片上的接口与 PMP22650原理图上的接口不匹配。 有人能提供 PMP22650上带实际接口的 EVB 原理图吗? 谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实匹配。 我已将此控制卡插入主板数百次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在照片中,这是 J26、J25、J24,你可以签署他们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J24不是控制卡接口的一部分。 它是用于访问这些信号的单独连接器。

    J25和 J26是用于接收控制卡上的板边缘连接器的连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说、物理 EVB 与原理图不匹配? 哪个其他 EVB 板与原理图相对应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制卡 EVM 与系统原理图和物理板完全匹配。 如果您打开布局文件、则可以清楚地看到这一点。

    这是为与控制卡完美匹配而放置的2个连接器的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供此 EVB 的原理图和布局?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../PMP22650

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是这个、我需要获取   TMS320F28388D-EVB 的原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、您能为这个请求提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们包含在C2000ware.https://www.ti.com/tool/C2000WARE 中 

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B

    此致、
    Cody