请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSPICE-FOR-TI Thread 中讨论的其他器件:UCC5350
工具与软件:
大家好!
我是一个绝对新手,所以道歉,如果这不是正确的论坛,或者如果问题太简单/愚蠢。
我想检查图1中电路探针处的电压变化、
但当我检查仿真结果时、"Add Trace"列中不会显示探头电压。
要显示探头电压随时间变化的图表、我需要做什么?

图1
附录:
当我使用如下所示的简单电路执行仿真时、
仿真结果中显示了探头处的电压。


此致、