This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825B-SP:SPICE 模型错误

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1825, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1440528/uc1825b-sp-spice-model-error

器件型号:UC1825B-SP
Thread 中讨论的其他器件:UC1825TINA-TI

工具与软件:

您好!
UC1825未加密 TINA-TI 瞬态 Spice 模型从第269行开始似乎出错:


. SUBCKT Comparator_3 INP INM Y VDD GND
RGND 0 0.01
E_ABM YINT1 0值{if (V (INP)> V (INM)、V (VDD)、V (GND))}
R1 YINT1 Y 1
C1 Y 0 1P
. 结束 COMP_BASIC_GEN

的。 Ends 语句与不匹配。 SUBCKT 并会在 PSPICE for TI 中抛出以下错误。
上的名称。 两端不匹配。 SUBCKT


如果我将 COMP_BASIC_GEN 更改为 Comparator_3、它会抛出错误:

错误(ORPSIM-15461):X_U2.XU8.XU5的接口节点数不正确。

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您正在将什么仿真器与模型配合使用、您能否提供原理图?

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    关键设计注意事项。 是的、这不是最干净的、而是简单的推挽式解决方案

    误差输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您如何导入模型?
    过去、以下步骤适用于在 PSPICE 中使用 TINA-TI 模型:

    获取此文件:

    通过仿真配置文件添加到 PSPICE 项目中:

    然后、可以使用内置工具从 lib 文件生成要放置在原理图中的符号。

    然后、可以将该符号添加到项目库中、以便可以将其放置在原理图上。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我最初的方法、再次在新 PN (UC1825_TRANS3)下运行该方法、并出现相同的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    在这种情况下、TINA-TI 模型可能存在兼容性问题。
    我会寻找修复方法、但最快速/最简单的解决方案是使用模型设计的仿真器。
    其基本原理图甚至是推挽式原理图

    谢谢!
    Daniel