This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:3PH 逆变器(3kW)器件型号

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447744/tida-01606-part-number-3ph-inverter-3kw

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

我正在寻找一个模块来控制充当逆变器的三相电机。 所需的功率为3kW、相电流高达 tp 20A。

我们必须从400V 三相开始、应用第一个交流/直流转换来管理传感器、MCU 的 V SUPPLY 以及48V (?) 驱动控制电机的逆变器。

 TIDA-01606是否适合 pn?  

是否有其他 pn 或参考设计?

此外、评估套件的可用性也非常有用。

谢谢你

Daniele Cavazza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele,

    1606设计用于为电网应用支持16Arms 电流(磁性元件、无源器件、迹线)。  您必须修改设计以支持20A。  您的设计中有很多直流/直流电源转换的参考设计。  您可以在 https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上进行搜索。

    1606设计文件包括原理图和光绘文件、均可从 TI.com 获取。  

    开尔文