Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 工具与软件:
我正在寻找一个模块来控制充当逆变器的三相电机。 所需的功率为3kW、相电流高达 tp 20A。
我们必须从400V 三相开始、应用第一个交流/直流转换来管理传感器、MCU 的 V SUPPLY 以及48V (?) 驱动控制电机的逆变器。
TIDA-01606是否适合 pn?
是否有其他 pn 或参考设计?
此外、评估套件的可用性也非常有用。
谢谢你
Daniele Cavazza