This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:PSpice 模型中的接地节点分配错误

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1428782/lm51561-q1-incorrect-ground-node-assignment-in-pspice-model

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156

工具与软件:

您好!

我注意到 IC 详细信息页面上提供的 LM51561-Q1 PSpice 模型有一个问题。 该模型将全局节点0分配给接地引脚、但应改为连接到 IC 的专用 GND 引脚。

在电流仿真中、我在将电路接地连接到 GND 引脚时遇到收敛问题、因为内部模型会将 GND 分配给全局节点0、这会导致问题。

我认为全局"节点0"需要替换为模型中 IC 的实际"GND"引脚。 虽然我可以手动进行这些更改、但这涉及许多行、因此这样做不切实际。

您能否协助相应地更新 PSpice 模型?

感谢您的 support.e2e.ti.com/.../LM5156_2D00_Q1_5F00_TRANS.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan:

    感谢您的咨询。

    我们将研究这个问题,但他可能需要几个星期的时间。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的初始答复。

    我想问一下、更新 LM51561-Q1 PSpice 模型是否有任何进展、或者您是否有可解决这一问题的预估时间安排。 鉴于已经过去12天了、如果您能分享有关这方面的最新动态、我不胜感激。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Shravan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Marshell_Beck 是提供了初始 SPICE 模型文件(7mons ago )的人,因此我们可以与他联系,寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan:

    我将在内部进行检查。

    感谢您的耐心。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    只需查看 LM51561-Q1 PSpice 模型更新的状态即可。 何时解决问题有任何更新或预计的时间表?

    谢谢!
    Shravan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan:

    很遗憾、我无法为您提供此方面的时间表。

    在此期间、您是否可以使用您的变通办法并自行分配地面。

    很抱歉不方便。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    与此同时、我正在尝试为我的仿真找到权变措施。 但是、我面临几个问题、因为当将 ground 设置为节点0时、该工具的性能不是特别好。

    更新型号可用后、请告知我。

    谢谢!
    Shravan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shravan:

    我很抱歉地听到这种模式由于地面参考而造成了这样的困难。
    目前、我们的应用程序团队工作负担非常重。 这就是为什么 Moritz 最初提到的 LM5156 PSpice 模型修复过程可能需要数周甚至数月的时间。
    该模型最初旨在将外部和内部接地端用作接地端0。
    如果需要将 IC 的整个接地电平转换到不同的电压电平、该模型将无法正常工作、如您从该线程开头就提到的那样。

    您能否详细介绍 仿真应用为什么需要接地漂移以及仿真需要什么? 在此基础上、找到权变措施可能会比等待 PSpice 模型本身的修复更快。

    此致、
    Niklas