This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:如何使用 TIDA-01606 T 型直流总线电压 PLECS

Guru**** 2967930 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1448432/tida-01606-how-to-use-tida-01606-t-type-dc-bus-voltage-plecs

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

您好!TI 团队、ñ ol

我对设计参考 TIDA-01606中的仿真模型有疑问、我  在 MATLAB 中打开了 TIDA_01606_T_Type_DC_MATLAB Bus_Voltage_Simulation 文件、但此文件似乎存在一些错误。

我知道 PLECS 中有一个三相 T 型演示、我是否需要从  TIDA_01606_T_Type_DC_PLEC.m 中导入参数并在 Bus_Voltage_Parameters 平台中对其进行仿真、或者通过其他一些方法将 Simulink/Matlab 平台链接到 PLECS?

如果能够提供任何信息或帮助、那将会很好。

谢谢

此致

Yiwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimen:

    对我来说,它看起来你还没有在你的电脑上安装 plecs Blockset。

    谢谢

    BR

    Riccardo