Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 工具与软件:
您好!TI 团队、ñ ol
我对设计参考 TIDA-01606中的仿真模型有疑问、我 在 MATLAB 中打开了 TIDA_01606_T_Type_DC_MATLAB Bus_Voltage_Simulation 文件、但此文件似乎存在一些错误。

我知道 PLECS 中有一个三相 T 型演示、我是否需要从 TIDA_01606_T_Type_DC_PLEC.m 中导入参数并在 Bus_Voltage_Parameters 平台中对其进行仿真、或者通过其他一些方法将 Simulink/Matlab 平台链接到 PLECS?
如果能够提供任何信息或帮助、那将会很好。
谢谢
此致
Yiwen