This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:错误的仿真结果

Guru**** 2815515 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1444171/tps54308-incorrect-simulation-result

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件:TIDA-010216

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在尝试对 TIDA-010216参考设计中下面连接的辅助电源电路进行仿真。 我得到的仿真结果不正确。 我连接一个12V 直流电源作为输入。 我在有负载和无负载的情况下尝试了它。 我的问题是:-
1.应将什么连接到3V3_EN 引脚?
2.仿真运行时间应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以将外部电压源连接到 EN 或通过电阻分压器连接到 Vin。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第4.3.5节"启用和调节欠压锁定"部分。  EN >1.21使电路启用。 不要让 EN>7V。

    您使用了什么仿真工具?

    TPS54308软启动时间为5ms、您可能认为仿真时间长于该时间、例如6ms。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢你的帮助。  
    我使用了 PSpice。  
    我运行仿真超过10ms 的运行时间、并根据数据表使用1.21V 和5V 范围的恒定直流电源进行了尝试、也使用了电阻分压器、但未按预期工作。  
    如果您以前做过仿真、请与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi

    我以前没有对此进行仿真、但我想您可以共享您的仿真文件、我会自行尝试。 可以发送至 bella-he@ti.com。此外、我可以知道您的应用终端设备是什么、以及5V 和3.3V 的用途是什么吗?

    谢谢、此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我尝试从 outlook 发送给您。 但是、正如您从随附的屏幕截图中所看到的、它没有交付给您。 您能给我发送一封工作电子邮件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi

    您能否在此处附上 zip 文件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    好的、这里是 is.e2e.ti.com/.../tps54308ddcr-12v-to-5v-and-3-point-3v_2D00_2024_2D00_11_2D00_29T08_2D00_47.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi

    我运行了仿真、误差信息与变压器模型相关:明天我来检查一下、我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我手动添加了变压器模型、能够运行它。 但是仿真结果与预期的不符。  
    好的、查看一下并告诉我您找到了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi

    让我来检查一下...您能分享一下不正确的仿真结果是什么样的吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    好的。 在变压器的次级侧、我无法获得5V 的输出。 请进行仿真并与我分享结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi

    我注意到次级输出是浮动的。 能否将次级 Cout_negative 端子与初级输出一样连接到 GND? (我知道它需要进行隔离、但在仿真中可能需要连接到基准接地)

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我以前试过它、它没有任何区别。  
    您能否分享您的仿真结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了、我将在今晚自行分享仿真。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    好的、我会等你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi

    我将变压器替换成了电感器、仿真仍然失败、这个问题似乎与 TPS54308有关。  e2e.ti.com/.../slum585c_2800_1_2900_.zip

    我 从 TI.com 下载 pspice 模型、并且附加的仿真应该可以正常工作。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    我以前也这么做过、我看到将 SEC_GND 和 GND 引脚连接在一起可以使仿真正常工作、但在实际应用中、这些引脚不应该连接在一起、对吧? 我想知道为何我在本次对话开始时包含的 TIDA-010216辅助电源电路无法正常工作。 此外、我开发并测试了一个原型 PCB 板、虽然我在 SEC_5V 引脚上接收到大约5.4V 的输出、但3V3和3V3_COM 输出无法正常运行;相反、我得到的电压小于1V。 您能否参考 TIDA-010216参考设计并帮助我解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi

    我看到将 SEC_GND 和 GND 引脚连接在一起可以使仿真正常工作、但在实际应用中、这些引脚不应该连接在一起、对吧?  ——是的。  

    您是否查看了 我上一篇文章中随附的仿真文件、它是否起作用? 我认为仿真问题已经解决、对吧?

    对于测试结果、您能否查看 SW 电压波形?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    好的

    是的、我进行了检查、发现它可以正常工作、但您使用了不同的电阻器和电容器值、而且未包含二极管。

    好的、我会检查并告诉您。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi

    您可以自行更改电阻器和电容器值并将二极管包括在内。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    好的、我会这样做。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的