主题中讨论的其他器件:TIDA-010216、
工具与软件:
尊敬的团队:
我正在尝试对 TIDA-010216参考设计中下面连接的辅助电源电路进行仿真。 我得到的仿真结果不正确。 我连接一个12V 直流电源作为输入。 我在有负载和无负载的情况下尝试了它。 我的问题是:-
1.应将什么连接到3V3_EN 引脚?
2.仿真运行时间应该是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我正在尝试对 TIDA-010216参考设计中下面连接的辅助电源电路进行仿真。 我得到的仿真结果不正确。 我连接一个12V 直流电源作为输入。 我在有负载和无负载的情况下尝试了它。 我的问题是:-
1.应将什么连接到3V3_EN 引脚?
2.仿真运行时间应该是多少?
尊敬的 Ashenafi
我以前没有对此进行仿真、但我想您可以共享您的仿真文件、我会自行尝试。 可以发送至 bella-he@ti.com。此外、我可以知道您的应用终端设备是什么、以及5V 和3.3V 的用途是什么吗?
谢谢、此致。
尊敬的 GUI:
我尝试从 outlook 发送给您。 但是、正如您从随附的屏幕截图中所看到的、它没有交付给您。 您能给我发送一封工作电子邮件吗?
尊敬的 Ashenafi
您能否在此处附上 zip 文件?
谢谢你
尊敬的 Ashenafi
我运行了仿真、误差信息与变压器模型相关:明天我来检查一下、我们会随时为您提供最新信息。
谢谢、此致。
尊敬的 GUI:
我手动添加了变压器模型、能够运行它。 但是仿真结果与预期的不符。
好的、查看一下并告诉我您找到了什么。
尊敬的 GUI:
我以前试过它、它没有任何区别。
您能否分享您的仿真结果?
很抱歉迟到了、我将在今晚自行分享仿真。
谢谢、此致。
尊敬的 Ashenafi
我将变压器替换成了电感器、仿真仍然失败、这个问题似乎与 TPS54308有关。 e2e.ti.com/.../slum585c_2800_1_2900_.zip
我 从 TI.com 下载 pspice 模型、并且附加的仿真应该可以正常工作。
谢谢、此致。
大家好、GUI
我以前也这么做过、我看到将 SEC_GND 和 GND 引脚连接在一起可以使仿真正常工作、但在实际应用中、这些引脚不应该连接在一起、对吧? 我想知道为何我在本次对话开始时包含的 TIDA-010216辅助电源电路无法正常工作。 此外、我开发并测试了一个原型 PCB 板、虽然我在 SEC_5V 引脚上接收到大约5.4V 的输出、但3V3和3V3_COM 输出无法正常运行;相反、我得到的电压小于1V。 您能否参考 TIDA-010216参考设计并帮助我解决这个问题?
尊敬的 Ashenafi
我看到将 SEC_GND 和 GND 引脚连接在一起可以使仿真正常工作、但在实际应用中、这些引脚不应该连接在一起、对吧? ——是的。
您是否查看了 我上一篇文章中随附的仿真文件、它是否起作用? 我认为仿真问题已经解决、对吧?
对于测试结果、您能否查看 SW 电压波形?
谢谢、此致。
尊敬的 GUI:
好的
是的、我进行了检查、发现它可以正常工作、但您使用了不同的电阻器和电容器值、而且未包含二极管。
好的、我会检查并告诉您。
谢谢你。
尊敬的 Ashenafi
您可以自行更改电阻器和电容器值并将二极管包括在内。
谢谢、此致。
尊敬的 GUI:
好的、我会这样做。
再次感谢您的支持。