Other Parts Discussed in Thread: TPS54561EVM-555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54561EVM-555 工具与软件:
您好!
TPS54561EVM-555原理图设计中存在问题。 TPS54561DPR EN 引脚的最大直流电压为8.4V、但 EVM 电路板上使用的分压器将超过此值。 尽管指定的电压范围为7-60V 直流、但在施加50V 直流或更高电压时、分压器电路会产生超过8.4V 直流的值。该值超过了 EN 引脚输入电压的绝对最大额定值。
此致、