This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561EVM-555:TPS54561EVM-555原理图设计问题

Guru**** 2962210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54561EVM-555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1449650/tps54561evm-555-tps54561evm-555-schematic-design-issue

器件型号:TPS54561EVM-555

工具与软件:

您好!

TPS54561EVM-555原理图设计中存在问题。 TPS54561DPR EN 引脚的最大直流电压为8.4V、但 EVM 电路板上使用的分压器将超过此值。 尽管指定的电压范围为7-60V 直流、但在施加50V 直流或更高电压时、分压器电路会产生超过8.4V 直流的值。该值超过了 EN 引脚输入电压的绝对最大额定值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mehmat

    只要 EN 引脚灌入的电流低于150uA、就可以驱动高于8.4V 的 EN 引脚。 EN 引脚由灌电流限制 为150uA 的齐纳二极管在内部钳位至5.8V。 请参阅数据表一节  7.3.7使能和调节欠压锁定  以了解详情。

    我希望这可以解决您的问题。

    谢谢  

    此致

    Onkar