This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00948:TH PCB 检查和测试项目

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00948, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1448664/tida-00948-th-pcb-review-and-test-items

器件型号:TIDA-00948
主题中讨论的其他器件: TPS54202

工具与软件:

嗨、团队:

TPS54202广泛应用于海信空调。 他们希望在单层设计 TPS54202。 但我们的参考设计 TIDA-00948布局似乎并不是很好。 您能帮忙检查以下问题并提供反馈吗? 谢谢!

对于电阻 R2和 R4、它们应靠近 FB 引脚、但布局似乎不是。 这种行为合适吗?

对于 R2 GND、它位于引导电容器下方。 可以吗?

3.我试图通过如下所示的用户指南中的测试波形来说服客户。 但客户想知道器件能否在-30℃ 和65℃ 条件下正常工作?

此致、

长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:
    刚刚看到您的消息。 将与 EVM 和 d/s 建议进行比较、并在明天返回回答。

    BR

    BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:
    如昨天所述、请查看对您的问题的以下评论。
    总的来说、TIDA-00948旨在展示如何用效率更高的降压转换器式解决方案取代常用的大型 LDO、而这种解决方案的外形与前一款 LDO 相同。 这种外形也影响了 TIDA-00948 PCB 上的元件放置。 如果客户不限于使用完全相同的外形尺寸、则可以修改 PCB、器件放置方式和布局。

    关于您的具体问题-我将参考 https://www.ti.com/lit/df/tidrme9/tidrme9.pdf?ts = 1733817448071第2页中显示的原理图 :  

    1.、2. :  输出分压器 R3、C6和 R5的位置最为关键。 这3个元件与 U1的 FB 引脚(4)的连接 需要尽可能短、并且尽可能靠近电感器 L1 和引导电容器 C1和 R1。
    PCB 的左上角为  R3、C6和 R5提供了更好的位置、并提供 到  FB 引脚(4)的最短距离、以及到电感器 L1和启动电容器电路 C1 R1的较大距离。

    TPS54202的额定 工作温度范围为-40°C 至+125°C、包括目标温度范围-30°C 至+65°C。   TIDA-00948用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/tidubx4a/tidubx4a.pdf 的第4.2.2节也对热性能进行了评估 、其中显示环境温度为24°C 时器件峰值温度为57°C、即增量为33°C。 将相同的差值应用于65°C 的环境将导致98°C、为125°C 的最大 TJ 留出超过25°C 的裕度。  

    BR
    BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:

    感谢您提供详细的建议。 您能否帮助 将 TIDA-00948板发运给客户进行评估? 谢谢!

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:
    很高兴看到客户的兴趣。 我会将请求转发给设计的发起人以及我们的团队。

    BR

    BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我们现在还没有设计板、因为 这是8年前的设计。 因为这是一个非常 有限和简单的设计、我认为您/客户可以自己构建电路板。

    谢谢!

    简森