This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
TPS54202广泛应用于海信空调。 他们希望在单层设计 TPS54202。 但我们的参考设计 TIDA-00948布局似乎并不是很好。 您能帮忙检查以下问题并提供反馈吗? 谢谢!
对于电阻 R2和 R4、它们应靠近 FB 引脚、但布局似乎不是。 这种行为合适吗?
对于 R2 GND、它位于引导电容器下方。 可以吗?
3.我试图通过如下所示的用户指南中的测试波形来说服客户。 但客户想知道器件能否在-30℃ 和65℃ 条件下正常工作?
此致、
长度
尊敬的 Len:
如昨天所述、请查看对您的问题的以下评论。
总的来说、TIDA-00948旨在展示如何用效率更高的降压转换器式解决方案取代常用的大型 LDO、而这种解决方案的外形与前一款 LDO 相同。 这种外形也影响了 TIDA-00948 PCB 上的元件放置。 如果客户不限于使用完全相同的外形尺寸、则可以修改 PCB、器件放置方式和布局。
关于您的具体问题-我将参考 https://www.ti.com/lit/df/tidrme9/tidrme9.pdf?ts = 1733817448071第2页中显示的原理图 :
1.、2. : 输出分压器 R3、C6和 R5的位置最为关键。 这3个元件与 U1的 FB 引脚(4)的连接 需要尽可能短、并且尽可能靠近电感器 L1 和引导电容器 C1和 R1。
PCB 的左上角为 R3、C6和 R5提供了更好的位置、并提供 到 FB 引脚(4)的最短距离、以及到电感器 L1和启动电容器电路 C1 R1的较大距离。
TPS54202的额定 工作温度范围为-40°C 至+125°C、包括目标温度范围-30°C 至+65°C。 TIDA-00948用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/tidubx4a/tidubx4a.pdf 的第4.2.2节也对热性能进行了评估 、其中显示环境温度为24°C 时器件峰值温度为57°C、即增量为33°C。 将相同的差值应用于65°C 的环境将导致98°C、为125°C 的最大 TJ 留出超过25°C 的裕度。
BR
BERT
尊敬的 Len:
我们现在还没有设计板、因为 这是8年前的设计。 因为这是一个非常 有限和简单的设计、我认为您/客户可以自己构建电路板。
谢谢!
简森