This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01187:TINA 上参考设计的非预期行为

Guru**** 2953650 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA856, OPA857, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1446044/tida-01187-un-expected-behavior-of-reference-design-on-tina

器件型号:TIDA-01187
主题中讨论的其他器件:TLV3601、 OPA857、 THS4541、 OPA855、OPA856

工具/软件:Tina.

你(们)好

我采用了 TIDA01187基准、用于从光电二极管到 TTL 转换的输入信号

信号性质 PW 为100ns、上升时间为1ns、脉冲重复率可以为1Hz 至20MHz、我需要将此从光电二极管传递到 TTL 输出。

以下是该方法

我看到的是工具上存在一些收敛问题为什么会发生这种情况、 我要附加 TINA 的设计文件

我想做的是使用这个阶段的 TTL 输出5V ,这样做也会抛出一个错误。

我的初始查询是首先获得这个问题。post 我想创建一个 LOS 指示器、在参考在模拟中应该变得平滑之前、它可以指示 TTL 信号丢失

e2e.ti.com/.../OPA857_2B00_THS4541_2B00_TLV3601.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    请参阅相关主题: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/448548/convergence-problem-in-tina

    如上面建议的那样、我试着将并联电容参数更改为100m、我能够对电路进行仿真。 如果电路仍然无法正常工作、请告诉我。

    谢谢
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以下载我的文件,并做同样的,我看到异常输出通过做你建议的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明得到了什么样的输出、以及您在进行直流分析?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载随附的文件并尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下面这个波形用于瞬态分析:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出随输入变化而出现错误行为、收敛问题伴随输入变化、参数变化、瞬态参数变化、电压轨变化等

    它很难找到,我正在做一个一个一个添加它们和工具不是使各种输入友好,请关闭线程,我将尝试找到其他方法或工具来正确地模拟

    感谢您的观看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

     由于电路中的 C1电容器而出现收敛误差。  当仿真中没有电容器停用路径时、可能会发生这种情况。 为了解决此问题、您可以将一个值非常高的电阻器(例如1T 欧姆、因此不会干扰您的仿真结果)与电容器 C1并联、以进行仿真收敛/正常工作。

    我已在您的 TINA 文件中进行了这些更改、并将其上传到此处。 你可以检查并尝试这个。

     

    e2e.ti.com/.../OPA857_2B00_THS4541_2B00_TLV3601_5F00_Anant.TSC

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anant 的答复

    这是非常困难,如何识别我自己我需要添加一个大阻力?

    现在、我的疑问是下面的波形是由仿真器工件或运算放大器引起的

    理想情况下、变压器输出应跟随输入、而当输出失真并会扩展比较器脉冲时、会出现这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5873.OPA857_2B00_THS4541_2B00_TLV3601_5F00_Anant.TSC

    我对设计进行了一项微小的修改、通过获取警报输出来驱动两个 LED、这两个 LED 互斥、但仿真器仍然会使用 LED2产生错误

    另外,请帮助我如何知道 LED 已启动,我假设 LED 发光功能在我正在使用的版本中不可用,但我认为我应该能够放置一个电流表和电压表环绕 LED1和2以看到他们的相互排斥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    我会检查并在明天返回给您。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    我检查了您的输入信号、发现您在电流波形中提供1ns 的阶跃上升和下降时间。 对于如此短的上升和下降时间、您需要超过350Mhz 的 TIA 带宽。 但低增益模式下的 OPA857的带宽仅为125MHz。 因此、您在器件输出端看不到正确的波形。  

    如果必须检测1ns 的上升和下降时间、则必须使用具有更高带宽的放大器。

    您可以尝试使用 GBW 均大于1GHz 的 OPA856或 OPA855。

    此致

    Anant Sinha