This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我在 TI PSPICE 中的"Generate symbol"之后添加 IMYH200R100M1H SiC、并开始在设计中添加 lib。 但任何按钮都不会响应。 无法"浏览"、
请提供帮助。
谢谢
JQ
您好 David、谢谢您的支持、无论导入模式如何、按钮均无响应。 我粘贴,视频是以前的
e2e.ti.com/.../8875.before.mp4e2e.ti.com/.../2500.UCC21710-pspice-simulation.7z
让我们检查一些安装文件、并提取一些数据。
首先、在搜索窗口中输入%appdata%。 这将带您进入漫游文件夹。 转至\Cadence\PSpiceTIInstall。 请在此处发布 cdsPspiceTIlog.txt 文件。
接下来、我需要您设置环境变量、以便在尝试运行 PSpice 时收集数据。
CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
窗口:
访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。
也请在此处发布 qalog.txt 文件。
David
我要把它发送给 Cadence。 我们可能需要设置一个调用来调试操作。
您处于哪个时区?
David
JQ、您好!
感谢您的答复。 我们将看到是否需要呼叫。
Cadence 有几个进一步的建议。
您是否能够在管理员模式下调用/启动 PSpice for TI?
这有什么区别吗?
如果没有、请提供工具中 Help -> About 窗口的快照。
最后、他们询问您是否在计算机上具有管理员权限。 如果是、在执行安装时、您是否以管理模式运行了安装程序?
David
您好、David
我以管理员身份运行 PSPICE、 状态相同、无法打开 配置文件库的"浏览"。
以管理员身份卸载并重新安装 PSpice、状态相同。
BTW、我使用其他同事的计算机来导入组件并将其包含在项目中、然后保存项目、在我的笔记本电脑中运行。 符号运行良好。
谢谢。 JQ
谢谢 JQ。 我已经把这个交给 Cadence 了。 考虑到它可以在您同事的计算机上使用、这将是计算机设置问题。
您的计算机上是否连接了任何外围设备? USB 扩展/软件狗?
David
您好、David
感谢您的支持。 它在 Win7兼容模式下工作后运行良好。
JQ