This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法在模拟设置页面中添加库。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1435049/pspice-for-ti-cannot-add-lib-in-simulation-setting-page

工具与软件:

你(们)好  

我在  TI PSPICE 中的"Generate symbol"之后添加 IMYH200R100M1H SiC、并开始在设计中添加 lib。 但任何按钮都不会响应。 无法"浏览"、

请提供帮助。

谢谢

JQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JQ、您好!

    您是否能够在添加组件之前浏览?

    您能否将项目存档并在此处发布? 我将看看我是否可以重现该问题。

    请确保已包含新组件的库。

    我还包括我的同事 JC、以防他以前看到过这种情况。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David、谢谢您的支持、无论导入模式如何、按钮均无响应。 我粘贴,视频是以前的

    e2e.ti.com/.../8875.before.mp4e2e.ti.com/.../2500.UCC21710-pspice-simulation.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JQ、您好!

    已发布的模型缺少软件包和项目。

    我把它附在这里。 请解压缩、然后查看它是否适合您。 我希望这是仿真设置问题。 如果没有、则必须卸载并重新安装、以查看是否可以解决问题。

    Davide2e.ti.com/.../UCC21710_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我重新安装 PSPICE、是一样的、我仍然无法打开棕色窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们检查一些安装文件、并提取一些数据。

    首先、在搜索窗口中输入%appdata%。 这将带您进入漫游文件夹。 转至\Cadence\PSpiceTIInstall。 请在此处发布 cdsPspiceTIlog.txt 文件。

    接下来、我需要您设置环境变量、以便在尝试运行 PSpice 时收集数据。

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。

    也请在此处发布 qalog.txt 文件。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的支持。

    设置环境变量后、我重新启动窗口、打开 PSPICE、然后运行这个项目、并添加 MOSFET lib、生成并打开仿真设置文件、以及->library->browse、no response、然后关闭 pspice。

    qalog.txte2e.ti.com/.../5430.cdsPspiceTIlog.txte2e.ti.com/.../8154.qalog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要把它发送给 Cadence。 我们可能需要设置一个调用来调试操作。

    您处于哪个时区?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫、我在中国。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JQ、您好!

    感谢您的答复。 我们将看到是否需要呼叫。  

    Cadence 有几个进一步的建议。

    您是否能够在管理员模式下调用/启动 PSpice for TI?  

    这有什么区别吗?

    如果没有、请提供工具中 Help -> About 窗口的快照。

    最后、他们询问您是否在计算机上具有管理员权限。 如果是、在执行安装时、您是否以管理模式运行了安装程序?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我以管理员身份运行 PSPICE、 状态相同、无法打开 配置文件库的"浏览"。

    以管理员身份卸载并重新安装 PSpice、状态相同。

    BTW、我使用其他同事的计算机来导入组件并将其包含在项目中、然后保存项目、在我的笔记本电脑中运行。 符号运行良好。

    谢谢。 JQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JQ。 我已经把这个交给 Cadence 了。 考虑到它可以在您同事的计算机上使用、这将是计算机设置问题。

    您的计算机上是否连接了任何外围设备? USB 扩展/软件狗?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的支持。 它在 Win7兼容模式下工作后运行良好。

    JQ