This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:UCC287502DBVR

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1451598/ucc28750-ucc287502dbvr

器件型号:UCC28750

工具与软件:

我要使用 IC UCC287502设计具有85VAC-265VAV 输入和24VDC-6A 输出的150W 反激式转换器。

当我向 IC 的 VDD 引脚提供15V 直流电压时、转换器稳定运行、15V 电压来自外部电压源。

当我使用 IC 运行转换器时、VDD 不使用15VDC、我将辅助线圈用于 IC 的 VDD 引脚、并使用3m Ω 启动电阻将其启动。 但是、在启动时、输出电压不能达到24V、并且未提供辅助绕组电压、导致系统无法运行。 我在随附的图中提供的波形+原理图。 我仍然无法确定系统错误的位置、我希望能够获得帮助。

关于波形图像、CH2为 VDD、CH3为 IC 的 VDRV。 可以看出、当启动 VDRV 脉冲电源时、VDD 电压下降并且不受辅助线圈的 VDD 电压馈入、因为此时输出电压仅在0V 至0.34V 之间波动。我已经验证并确认、在向 IC 的 VDD 引脚施加15V 固定电压时转换器正常运行。

到期 波形

原理图: 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法访问 google doc。 请直接在此处上传文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我已重新附加数据。 感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我回顾了原理图、从功能上讲、它看起来是正确的。

    您已经提到了偏置 SE珍珠 时的设计工作、但尝试关闭辅助绕组时不工作。

    您可能需要检查匝数比 Na/Ns、以确保它可以支持您的15V 输出?   

    VDD / Vout = Na/Np

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信 VAUX 为16V。 我已经解决了我的问题。 但现在我有一个新的问题,我在额定负载下运行系统,我的系统从 IC 发出嗡嗡声。 当负载低于50%的额定值时、我的系统很稳定。 我设计的控制器在仿真时工作稳定、在电路上验证时出现了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告知我们已回答您原来的问题。  我将结束该问题。

    研究这个新问题。  您能否在 e2e 中的新主题标题下重新发布这个新问题并在标题中注明器件型号和可闻噪声、以便我们能够将您的问题研究为解决方案。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、谢谢