This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我要使用 IC UCC287502设计具有85VAC-265VAV 输入和24VDC-6A 输出的150W 反激式转换器。
当我向 IC 的 VDD 引脚提供15V 直流电压时、转换器稳定运行、15V 电压来自外部电压源。
当我使用 IC 运行转换器时、VDD 不使用15VDC、我将辅助线圈用于 IC 的 VDD 引脚、并使用3m Ω 启动电阻将其启动。 但是、在启动时、输出电压不能达到24V、并且未提供辅助绕组电压、导致系统无法运行。 我在随附的图中提供的波形+原理图。 我仍然无法确定系统错误的位置、我希望能够获得帮助。
关于波形图像、CH2为 VDD、CH3为 IC 的 VDRV。 可以看出、当启动 VDRV 脉冲电源时、VDD 电压下降并且不受辅助线圈的 VDD 电压馈入、因为此时输出电压仅在0V 至0.34V 之间波动。我已经验证并确认、在向 IC 的 VDD 引脚施加15V 固定电压时转换器正常运行。
图 到期 波形
原理图: 原理图