Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, LMG3522R030-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3522R030-Q1 Thread 中讨论的其他器件:UCC28950-Q1、
工具与软件:
团队成员、您好!
我想 在使用 PSFB 控制器 UCC28950-Q1的 OBC 开发中使用 LMG3522R030-Q1 。
SLUC222设计计算表、用于确定磁性元件和动力总成元件的尺寸。
初级侧和次级侧计划使用同一器件 LMG3522R030-Q1。 (输入370V 至420V、输出80V 至120V、Pout 2500W)。 如何估算 SR FET 损耗?
查找 LMG3522R030-Q1的 Eon、Eoff & Ecos 损耗参数。
谢谢、此致、
Babu S.