This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030-Q1:对具有 UCC28950-Q1 PSFB 控制器的 GaN 提供仿真或损耗分析支持

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, LMG3522R030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1454824/lmg3522r030-q1-simulation-or-loss-analysis-support-on-gan-with-ucc28950-q1-psfb-controller

器件型号:LMG3522R030-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950-Q1、

工具与软件:

团队成员、您好!

我想 在使用 PSFB 控制器 UCC28950-Q1的 OBC 开发中使用 LMG3522R030-Q1 。

SLUC222设计计算表、用于确定磁性元件和动力总成元件的尺寸。

初级侧和次级侧计划使用同一器件 LMG3522R030-Q1。 (输入370V 至420V、输出80V 至120V、Pout 2500W)。 如何估算 SR FET 损耗?

查找  LMG3522R030-Q1的 Eon、Eoff & Ecos 损耗参数。

谢谢、此致、

Babu S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    我已经为此与您启动了一个电子邮件主题帖。  

    此致!

    Kyle Wolf